课程案例
模拟电子技术实验课程
(浙江大学)
模拟电路实验内容极其丰富,涉及的知识面也很广,并且正在不断充实、更新。在该课程中,学生要掌握以下技能:示波器、信号源等常用电子仪器的使用方法;频率、相位、时间、脉冲波形参数和电压、电流的平均值、有效值、峰值以及各种电子电路主要技术指标的测试技术;常用元器件的规格与型号查阅和参数测量;小系统的设计、组装与调试技术;以及实验数据的分析、处理能力;EDA软件的使用等。
本课程的目的是使学生在“基本实践知识、基本实验理论和基本实验技能”三个方面受到较为系统的教学与训练,以逐步培养他们“爱实验、敢实验、会实验”,成为善于把理论与实践相结合的专门人材。
了解 Dr.Gerstlauer 的更多信息
嵌入和实时系统实验室
这是本系列的第三课,重点是嵌入式系统的接口和设计。 与入门级和中级课程相似,本实验室具有互动性和趣味性,专注于解决问题。
课程最后有一个鲜、有竞争力的机器人比赛。实验涵盖以下架构:
- 微控制器
- 软件设计
- 验证
- 硬件/软件同步
- 将设备连接到计算机
- 时序图
- 实时操作系统
- 数据收集和处理
- 电机控制
- 模拟滤波器
- 数字滤波器
- 实时信号处理
- 无线通信
- 物联网
最近,该综合课程与副教授Andreas Gerstlauer一起进行了修订,用两个TI LaunchPads于一个自定义控件的Boosterpack连接。
MSP432微控制器简介
本教科书由Jonathan Valvano博士撰写,介绍汇编语言和C编程的计算机和接口。
瓦尔瓦诺博士是UT Austin电子和计算机工程系的教授,是UT团队的热心领导者。 他说:“我是一个自下而上教育的坚定倡导者,这意味着我们从基础开始,教授一个主题知识,直到学生充分掌握,在进一步深入的教学中能够自如运用这一知识。”
1977年,瓦尔瓦诺获得麻省理工学院的电气与计算机工程的S.B. 和S.M. 学士学位。 1981年获得哈佛 - 麻省理工学院医学工程与医学物理学的博士学位。 他的研究领域涉及集成模拟/数字处理,低功耗设计,医疗仪器和实时系统。
乔纳森·瓦尔瓦诺博士和他的书
到2016年5月,Valvano和UT Austin ECE同事Ramesh Yerraballi在他们的大规模开放在线课程 (MOOC) 上已经教授了超过10万名学生。
Tiva™ C系列LaunchPad™ 开发套件
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 BoosterPack™ 插件模块
MSP432™ 微控制器 (MCU) LaunchPad开发套件